This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010938:实验1发生故障 stringINV_ADC_FAULT

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280039

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1512465/tida-010938-lab-1-fault-occures-stringinv_adc_fault

器件型号:TIDA-010938
主题:TMS320F280039中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的 TI 支持团队

我 使用 TMS320F280039 Launchpad 运行该参考设计 、但在实验1中发生了错误。  在表达式窗口中 以及清除 stringINV_clearPWMTrip =1后、错误提示 INV_ADC_FAULT =1 、但故障仍然存在、GPIO 引脚上没有 PWM 信号。

之后、我会在 stringINV.h 中进行如下更改  

void Fault_Read ()

//过流保护
if ((EPWM_getTripZoneFlagStatus (boost_base)& EPWM_TZ_FLAG_DCBEVT1)=EPWM_TZ_FLAG_DCBEVT1){stringINV_ADC_FAULT_FAULT=1;stringINV_FAULT_flags.stringINV_ADC_FAULT_OC_BOOST=1;}
// if ((EPWM_getTripZoneFlagStatus (Bidirectional1_base)& EPWM_TZ_FLAG_DCBEVT1)=EPWM_TZ_FLAG_DCBEVT1){stringINV_ADC_FAULT=1;stringINV_FAULT_flags.stringINV_ADC_FAULT_OC_Bidirectional1=1;}
// if ((EPWM_getTripZoneFlagStatus (Bidirectional2_base)& EPWM_TZ_FLAG_DCBEVT1)=EPWM_TZ_FLAG_DCBEVT1){stringINV_ADC_FAULT=1;stringINV_FAULT_flags.stringINV_ADC_FAULT_OC_Bidirectional2=1;}
// if ((EPWM_getTripZoneFlagStatus (DCAC1_BASE)& EPWM_TZ_FLAG_DCBEVT1)=EPWM_TZ_FLAG_DCBEVT1){stringINV_ADC_FAULT=1;stringAC1_FAULT_FLAGs.stringINV_ADC_FAULT_DCBEV=1;}
// if ((EPWM_getTripZoneFlagStatus (DCAC2_BASE)& EPWM_TZ_FLAG_DCBEVT1)= EPWM_TZ_FLAG_DCBEVT1){stringINV_ADC_FAULT=1;stringINV_FAULT_flags.stringINV_ADC_FAULT_DCAC2=1;}

之后、我得到了升压转换器的 PWM、但没有得到其他转换器的 PWM。

建议我在运行此参考设计时出错的地方或在 Launchpad 中运行此参考时所需进行的一些更改。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

     我想请您发表评论 但不具有 。  stringINV_INT( Fault_Read ) stringINV.h 文件中的传递函数?  

    然后、这将允许跳过故障情况、因为您仅连接到 LaunchPad、而不是实际硬件。  

    谢谢、  

    Veda