This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010265:MATLAB/Simulink 示例文件?

Guru**** 2555100 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010265

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1511824/tida-010265-matlab-simulink-example-files

器件型号:TIDA-010265
主题: C2000WARE 中讨论的其他器件

工具/软件:

团队、

TIDA-010265 TI.com 提到了 MATLAB 模型基础设计、但我找不到任何 TIDA-010265的 Matlab/Simulink 文件示例。

您能否帮助我在 TI Cloud 上的电机控制 SDK v5.04中找到 TIDA-010265的 Matlab/Simulink 文件示例?
https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AEIJm0rwIeU.2P1OBWwlaA__motor_control_c2000ware_sdk_software_package__0.jXikd__LATEST

提前感谢、
Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Anthony

    软件 应位于\ti\c2000\Control_SDK_5_xx_00_00\solutions\tida_010265_wminv\matlab 中 Ware_Motor

    此致

    Hely