This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010933:光伏逆变器

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010938

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1512006/tida-010933-solar-inverter

器件型号:TIDA-010933
主题中讨论的其他器件:TIDA-010938

工具/软件:

您好团队:

您能共享仿真文件吗? 我们的团队正在参考电网逆变器上的3.3kva 太阳能设计、我们需要仿真文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们很快将在线发布 TIDA-010938的 PLECS 仿真。

    谢谢

    此致

    Riccardo