This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01606:TIDA-01606问题

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1510212/tida-01606-tida-01606-issue

器件型号:TIDA-01606

工具/软件:

在实验5中、声明3-19提到 PLL 90°与 Vgrid 对齐。 但是、根据我的实际测量结果、PLL 与 Vgrid A 不一致。我想确认图中提到的"Vgrid"具体指的是 Vgrid A 还是其他一些变量。

我注意到我的TINV_angleSPLL_radians / (float32_t)(2.0f * TINV_PI)未与的90°位置对齐Vgrid_sensed_pu、如上所示。 此外、从示波器中、我观察到同一相位的电压、电流和 PWM 信号不对齐。 我想确认是否预期会出现这种行为。 作为参考、黄色迹线表示电网电压(30Vrms)、绿色迹线表示电网电流、红色迹线表示并网 PWM 信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yung、

    PLL 应与 VgridA 对齐。  您还可以在 CCS 中绘制其他 Vgrid 来查看哪个 PLL 与之对齐。

    实验5应测试基本的升压功能。   

    请尝试实验6、在实验6中调整电流环路、PFC 应该工作、如图3-24所示。

    -开尔文