This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010242:欠压以响应-250V 尖峰

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010242

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1511948/tida-010242-brown-out-in-response-to--250v-spike

器件型号:TIDA-010242

工具/软件:

我已经使用  TIDA-010242电路前半部分的原理图(LM74800部分)构建和测试了一个电路。  在-250V 尖峰测试期间、电路关闭大约10mS。  

观察波形、TVS 二极管会在一定程度上降低负尖峰、在输入端留下大约-80V 的电压。  第一个 FET 的源极快速降至约-35V (通过体二极管放电)、而其栅极(HGATE)降至约-25V、使得 Vgs 约为10V。  但在再过2-3 μ s 后、HGATE 降至~-35V、使得 Vgs 为0V 并关断 FET。  发生这种情况后、在尖峰瞬态结束很长时间后、FET 不会再次导通大约10ms。   这对于保持电容器来说太长、因此负载会欠压。   


我已在 SPICE 仿真中确认了相同的行为、因此在我的 PCB 中不是实施问题。

根据 MIL-STD-1275E、器件需要在-250V 尖峰期间保持运行而不会下降。   

1) TIDA-010242的测试报告未指定此测试中使用的负载电流(图3-8)。  这是在满负载还是空载时完成的?  如果是 在无负载/极轻负载条件下测量的、则保持电容器能够使负载保持供电足够长的时间、以便 FET 重新导通是合理的-但如果是这种情况、该电路可能不符合满载时的-250V 尖峰要求。

2)有没有办法使电路恢复更快(以 us 为单位) 在这一事件后?

3)是否有办法防止或延迟 HGATE Vgs 在负瞬态期间下降?  这是否是 LM74800的预期行为、如果是、有办法禁用它?