This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP41115:CAD 文件和未来开发

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1510116/pmp41115-cad-files-and-future-development

器件型号:PMP41115

工具/软件:

您好、

我即将订购原型。 但是、我发现 CAD 文件与 TI 测试的原型图片之间存在一些差异(CAD 文件中缺少电池连接器)。 因此、我有以下两个问题:

1.请确认 CAD 文件与 PCB 的最新版本相对应。

2. TI 是否计划在不久的将来发布以下版本的工程?

谢谢!

Radko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Radko、请使用 CAD 文件找出您的 PCB、SCH/PCB 文件是一致的、图片可能显示之前的连接器、我们最终删除了该连接器、电路和 PCB 没有很大差异。 因此、我们没有发布新设计的计划、谢谢