This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:太多设备试图使用相同的访问密钥进行连接

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1510820/pspice-for-ti-too-many-devices-are-attempting-to-connect-with-the-same-access-key

部件号:PSPICE-FOR-TI

工具/软件:

我尝试安装 PSpice for TI、收到一条错误消息、指出太多器件尝试使用同一访问密钥进行连接。 我无法访问以前安装程序的计算机。 请为我的访问密钥移除现有计算机、以便我可以将其安装在新计算机上。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Benjamin、

    这是有效的。

    Jc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Benjamin、

    这是完成的。 您现在可以安装。

    Jc.