This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP23377:如何使用 LM51770而非 LM5177

Guru**** 2925180 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5177, LM51770, PMP23377

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1511105/pmp23377-how-to-use-lm51770-instead-of-lm5177

部件号:PMP23377
主题中讨论的其他器件:LM51770、LM5177、

工具/软件:

大家好!

在以下配置中、客户正在考虑在电池和电机驱动器之间使用 LM51770。

VIN = 48~56V (Vbattery)

VOU=48V

IOUT=20A

我发现 PMP23377是指参考设计。 我建议这样做、但使用 LM5177。

1)是否可以使用 LM51770代替 LM5177?

2)对于上述配置,您还会推荐任何其他器件或参考设计吗?

此致、

柳介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 *** San、

      LM51770可与 LM5177引脚对引脚兼容。 因此、您可以直接将 LM5177替换为 LM51770、无需执行任何额外流程。 其他器件。 我认为 LM51770足以满足客户的要求。

    此致、

    Richard