This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7953EVM-PDK:ADS835x 软件:不支持器件

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7953

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1510821/ads7953evm-pdk-ads835x-software-device-not-supported

器件型号:ADS7953EVM-PDK
ADS7953中讨论的其他器件

工具/软件:

我购买了 ADS7953EVM、下载并安装了推荐的 ADS835x 软件、然后获取:

不支持设备(70001)

可能的原因:
1.此 GUI 不支持已连接的 EVM。
2. EVM EEPROM 可能不正确。

建议:
1.连接预期的 EVM 并重新连接硬件。
2.使用 EEPROM 加载器加载正确的 EVM EEPROM 内容。

呼叫链:
ADS835x.lvlib:Main.vi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Danny、

    您能告诉我在哪里可以下载 ADS835x 软件吗? 这不是适用于 ADS7953EVM 的正确软件。 我已将下载内容链接到下面的 ADS7953软件。

    dr-download.ti.com/.../Setup_ADS7953_EVM.exe

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、 用户指南 ADS7953EVM-PDK 评估模块、第9页。  它嵌入了以下链接: ADS7953EVM-PDK 工具文件夹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢大家的关注。 我们将确保更新它。

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒。  我需要它安装正确的软件;它上一个月 Worried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果你有任何问题,请告诉我!