This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00287:TIDA-00287 Gerber 文件

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1510724/tida-00287-tida--00287-gerber-file

器件型号:TIDA-00287

工具/软件:

您好、是否可以获得其他可用于在网站(例如 PCBWAY 或 JLCPCB)上订购 PCB 的 Gerber 文件(或从可用的.brd 文件中获取该文件)? 提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edgar:

       TI.com 上的文件就是我们拥有的所有文件。 设计电路板的人员不再在 TI 工作。

    此致

    Brian