This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP21455:PMP20708

Guru**** 2770085 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28881, PMP20708, PMP10098

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1506742/pmp21455-pmp20708

部件号:PMP21455
Thread 中讨论的其他器件:PMP20708、UCC28881、 PMP10098

工具/软件:

您好、

我指的是 PMP20708。

https://www.ti.com/lit/df/tidrs78a/tidrs78a.pdf?ts = 1745576789591&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

我们能否将此电路配置为19VDC ~ 375VDC 输入和输出12V、0.1A。  

它将从19V DC 开始。

我们能否为输入电压范围为19VDC ~ 375VDC、输出电压为12V、0.1A 的非隔离离线转换器配置此电路。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    PMP20708使用 Q1和 R7形成电流源、为 UCC28881供电以保持其正常运行。 从 UCC28881数据表中可以看出、我们需要为 VDD 提供高达120uA 的电流。 Q1和 R7的电流由|Vgs (th)、Q1|/R7决定。 假设 Vgs (th)、Q1为-1.6V、电源电流为176uA。

    VDD 的最大输入电压被钳位到7.5V。 允许 Q1和 R7电流源按预期工作的最小输入电压可通过以下公式计算:传导电流时 VDD 钳位电压+ Vgs (th)+ Q1漏源压降。 理论上、当输入电压为12VDC 时、控制器应该已经可以运行。 是的、它应该在19VDC 输入下工作。 但是、对于具有19VDC 输入和12V、0.1A 输出的 PMP20708中的电流互感器设计、导通时间将接近 UCC28881限制。

    此致、

    Yeng Sheng-Yang Yu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    感谢您的意见。

    我最初指的是 PMP10098。 由于成本和空间问题、我们正在寻找一些替代方案。  

    PMP20708在本设计中、我们是否可以使用光耦合器反馈来控制输出电压调节、因为它未包含在本设计中?

    PMP10098、在此设计中、它在 CCM 和 DCM 下从低电压转换为高电压、因此其初级电感变为4mH。 我们可以在 PMP20708中使用相同的技术吗? 请参阅-->  电源设计小贴士:如何管理超宽输入低功耗反激式拓扑

    PMP20708、如果它应该在19V 的低输入下工作、就像您提到的、如果我们使用其非隔离电路来提供12V、0.1A 输出、它工作原理是一样的?

    Ref --> https://www.ti.com/lit/ug/sluubb6a/sluubb6a.pdf?ts =1745904346702&ref_URL=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FUCC28881EVM-680

    我尝试将上述非隔离电路配置为 PMP20708、因此它可在19V 至375V 的电压范围内工作。 请提供可用的参考电路或 EVM。

     

    此致、

    Anurag

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    测试报告中还有一个要点。

    https://www.ti.com/lit/ug/tidudh0/tidudh0.pdf?ts = 1745889700865

     在输入为24VAC 时、UCC IC 温度在环境25°C 处变为74.3°C。

    当输入为19V 时、此 IC 是否可以在12V 或0.1A 的输出下保持?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我预计 IC 温度应处于类似水平、具有12V、0.1A 输出和19V 输入。 您可以在 IC 周围的布线上留出更多覆铜、如果遇到问题、甚至可以向 IC 涂抹散热器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题1答案:是的、您可以使用光耦合器反馈、而不是辅助绕组的反馈。

    问题2答案:是的、UCC28881允许 CCM 和 DCM 运行。 从而增加变压器电感。 不过、它可能会增加变压器尺寸。

    问题3:如果您想使用非隔离式拓扑向12V、0.1A 输出供电、也可以这样做。 但是、您必须确保转换器在 DCM 下运行、因为 UCC28881的最大占空比为~50%。 在 CCM 运行中、19Vin 至12Vout 需要>50%的占空比。 此外、还需要确保 UCC28881峰值电流低于其规格、以便提供全输出功率。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的意见!

    除了  UCC28881之外、还有任何 UCC IC 系列是否具有高达80%的占空比和大于1A 的峰值电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道 TI FET 集成控制器能够处理如此宽的输入电压范围并支持大于1A 的电流。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    PMP20708 (输入24V 至265V)-> L 初级为 450µH、因为 L 小于临界电感(~800uH 至1.2mH)、所以它应该在 DCM 下工作整个范围。 如果它在 CCM 下工作、如何操作?

    PMP10098(19. 375V 直流)-> L PRIMARY 是4000µH、 因为 L 非常大(~800uH 至1.2mH)、所以它应该在 CCM 下工作以实现整个范围。  

    对吗? 还是我错过了一些东西?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、PMP20708在整个范围内都以 DCM 运行。 当输入电压较低时、PMP10098会在 CCM 下工作。