This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP23126:MATLAB 文件无法打开

Guru**** 2926990 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP23126

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1510366/pmp23126-matlab-files-cannot-open

器件型号:PMP23126
主题: C2000WARE 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、团队、

我在 Ware_Digital C2000Power_SDK_5_05_00-00下使用 PMP23126解决方案进行实验。 我使用 MATLAB 2024a 和 MATLAB 2024b 分别导入了模型、发现内部的 Simulink 模型文件无法打开、从而导致以下错误:

'/MATLAB Drive/MATLAB_TIPSF/PMP23126_HOST_MODEL_OpenLoop.slx'不是有效的 Simulink 模型文件:无法打开源代码包

其他模型文件也报告了相同的错误。 我是否可以询问这是因为已发布的文件已加密或损坏、还是有其他原因阻止其打开?
谢谢!

此致、

家会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiahui:

    该模型使用 MATLAB 的 Blockset 扩展。 您是否安装了此扩展?

    此致、

    Ben Lough