This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010933:120V 60Hz 电网运行的后续跟进

Guru**** 2926430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1510274/tida-010933-follow-up-on-120v-60hz-grid-operation

器件型号:TIDA-010933

工具/软件:

我觉得我的最后一个问题不够清楚、因此我正在跟进一个更精确的问题。 我目前正在使用以下参数:

初始化
uINV_DCA_Amplitud=0.846
uINV_ACDC_AC_FREQ_Hz = 60
Sogi:
SPLL_1PH_Sogi_config (&uINV_spll_1ph、
60、//更改为60
20000
uINV_SPLL_Coeff_B0、
uINV_SPLL_Coeff_b1);
我使用的 Vref 为200V  

目标是获得120Vrms 并网运行。 (可能将盖子推高至125V 以确保正常的功率流)
但是、我不确定是否需要以任何方式编辑 PI 控制器、使其不那么激进、还需要更改哪些其他设置才能实现此目的?
此致、
Juan Luera
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    忘记提及我还降低了行程限制至230:

    #define uINV_ACDC_VDC_TRIP_LIMIT_V (float32_t) 230)//起始值440
    我保持了大部分其他的一切相同,我不知道我是否应该改变这个  
    #define uINV_ACDC_VAC_MAX……当前为396.65。 LLM 建议减小该值、但从我看到的情况来看、这只是一个比例因子、并且交流输出没有限制。