This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010933:如何正确配置电路板以实现120V 60Hz 工作

Guru**** 2931620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1509334/tida-010933-how-do-i-properly-configure-the-board-for-120-v-60-hz-operation

器件型号:TIDA-010933

工具/软件:

我的初始假设是将 Vref 更改为大约200VDC、而不是380VDC。我还更改了 dcac_settings.h 文件中的一些参数、使 VDC max 约为214V、并将交流频率更改为60Hz。 不过、我还看到有一个大约为0.83636的交流调制参数。 在120Vrms 下实现交流调制的正确方法是什么? 此外、如果降低输出电压、还应更改控制环路的参数。 我调整了它们,使它们的原始值减少一半左右,这样它们就不会那么激进了。

感谢任何输入

P.S.我确实有适合120vrms 运行的 GaN。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您尝试在直流/直流转换器的开环条件下运行、并且希望达到120Vrms、则需要进行以下计算:

    1) 120 x 1.41这将成为您在电网上的峰值电压。

    2) 120x1.41/200 = 0.846这将成为峰值指数调制。 这基本上提供了您需要的交流调制参数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这差不多就是我设置代码的方式。 对于这种低电压运行、您是否建议以任何方式调整 PI 控制器? 另外、对于相位匹配、我不必担心这个问题、Sogi-PLL 会处理这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、这最后一条注释适用于网格运行、而不是开环。 另外、我注意到 Vac max 略高于代码上的基准电压。 我将我的目标设定在207左右。 我不知道为什么会出现这种情况。

    此致、

    Juan Luera