This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:LM5116

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1494958/lm5116-lm5116

器件型号:LM5116
主题中讨论的其他器件:Tina-TI

工具/软件:

无法  在 WEBENCH 中的 Chrome 或 Edge 中导出 TINA-TI 原理图文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Sateesh  

    这与您在其他 E2E 帖子中支持的"导出"故障问题相同。  
    您能帮助他导出 TINA-TI 吗?  我也可以重复这个问题。

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    感谢您提请我们注意这个问题。

    请注意、"导出故障"问题已经报告、我们的专家团队正在积极进行调查。 我们恳请您耐心等待、以便解决这一问题。 我们将尽快为您提供最新状态。

    我们衷心感谢您的持续支持。

    谢谢你。

    此致、
    Sateesh 是一个 G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Sateesh  

    感谢您的支持。  我会将 此帖子分配给自己、使其不触发 LAF。 问题解决后、请向我们提供更新。  

    - EL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、 Zhda Wu

    对延迟的响应表示歉意、我们花了一些时间来解决导出问题、但 TINA 导出现在正常运行。 请找到 LM5116导出的文件、以供您立即参考。

    e2e.ti.com/.../WBDesign8636_5F00_TINA_2D00_TI.zip

    此致

    Shaheen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、 Zhda Wu

    对延迟的响应表示歉意、我们花了一些时间来解决导出问题、但 TINA 导出现在正常运行。 请找到 LM5116导出的文件、以供您立即参考。

    e2e.ti.com/.../WBDesign8636_5F00_TINA_2D00_TI.zip

    此致

    Shaheen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Shaheen Makandar

    我已经尝试过、它是有效的。 感谢您的支持。