This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP31349:同步降压转换器

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP31349, LM5148-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1509363/pmp31349-synchronous-buck-converter

部件号:PMP31349
主题: LM5148-Q1中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的德克萨斯团队:

我们计划将 PMP31349 IC 集成到我们的系统中、并需要合适的仿真工具进行评估。 请尽早分享相关工具或资源。 我们期待您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohammed:

    感谢您联系我们。

    为了进行说明、整个 PMP31349参考设计没有仿真模型。

    您是否指的是单路降压控制器 IC (LM5148-Q1)的仿真模型?

    谢谢、

    Stefano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stefano:

    请提供 LM5148-Q1 IC 的仿真模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohammed:

    我会将此请求转发给另一个团队。

    请联系您的销售代表以帮助完成此过程。