This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-060029:可以在软件中实现两个步骤来获取幅度和相位

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1509313/tida-060029-two-steps-can-be-implemented-in-software-to-obtain-the-magnitude-and-phase

器件型号:TIDA-060029

工具/软件:

我知道算法是如何工作的。 但是,如何在程序中实现它还没有被理解。 例如、方波的频率、方波如何乘以采样值等?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    方波的频率与激励信号的频率相同。 我目前考虑的方法是使用硬件来实现它。 我不知道软件是如何做到的。