This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP23404:PMP23404是否支持+12V 输入?

Guru**** 2926020 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP23404, LM5143-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1512158/pmp23404-can-pmp23404-support-12v-input

器件型号:PMP23404
Thread 中讨论的其他器件: LM5143-Q1

工具/软件:

尊敬的团队:  

在标题中、客户想确认 PMP23404是否 可以支持+12V 输入电压?

谢谢、此致

Eddie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eddie:

    PMP23404可配置为12V、因为它完全在 LM5143-Q1 IC 的范围内。 但这会涉及对 PMP23404设计的多项更改。 有一些较新的设计更适合您的要求。

    最好离线继续此主题、以便我可以推荐更合适的设计并深入了解细节。

    此致、

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Matthew、  

    客户想知道 如果 PMP23404中的元件更改为+12V 输入、需要更改哪些元件?

    谢谢、此致

    Eddie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eddie:

    经过进一步调查、PMP23404可以支持+12V 输入、而不改变输入连接。 尽管它不是我们的最新设计之一、但它应该能满足您的需求。  

    若要针对您的特定应用进行增益、相位、瞬态等优化、请参阅 LM5143-Q1设计计算器: https://www.ti.com/product/LM5143-Q1#design-tools-simulation

    此致、

    Matthew