This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010016:电流阱的函数

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010016, TIOL111, TIOL112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1514953/tida-010016-the-function-of-current-sink

器件型号:TIDA-010016
Thread 中讨论的其他器件: TIOL111TIOL112

工具/软件:

您好的团队、

我的客户正在研究参考设计 TIDA-010016。

他们需要您的团队提供一个支持、请参见下图:

  1. 下图中红色方块的功能是什么?
  2. 如何打开和关闭状态?
  3. 打开时、设备如何工作以获得信号(VRQLM、IQLM、IQPKLM)、以及如何工作?
  4. 您能否就此给出详细的解释?

如果它与 IO-Link 器件相关、您可以将 IO-Link AE 引导到这种情况中。 谢谢。

Joyce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joyce、

    很高兴为您提供支持!

    首先、我建议查看 https://www.ti.com/tool/TIDA-010234、它具有相同的功能、但器件更新且支持更好。

    您的问题与 IO-Link 标准相关、因此我还想查看规范以了解详细信息: https://io-link.com/share/Downloads/Package-2020/IOL-Interface-Spec_10002_V113_Jun19.pdf

    右侧和左侧的模块是实际的收发器晶体管、用于将线路拉高或拉低。 您在任何时候只打开其中一个。 这些都集成在 TIOL111或 TIOL112中、相应的逻辑是不要将线路短接在一起。

    红圈中的另一个块是电流阱、是主收发器的一部分。 这有助于与只能将线路驱动为高电平而不能驱动为低电平的非常简单的器件进行通信。 此电流阱集成在 TIOL112中、并在选择主模式时自动激活。

    希望这对您有所帮助!

    此致、

    Steffen