This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR62014:WEBENCH Power Designer 上的错误-反馈分压器

Guru**** 2779745 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV61047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1514025/lmr62014-error-on-webench-power-designer---feedback-voltage-divider

零部件号:LMR62014
主题中讨论的其他器件:TLV61047

工具/软件:

我认为 WEBENCH 电源设计人员计算 LMR62014X 升压转换器的反馈网络时存在误差。

WEBENCH 建议使用162K 和13.3K 分频器来实现15V 输出。



但是根据数据表中的公式2、使用13.3K 作为底部电阻、Vout = 15V、顶部电阻应为13.3K x (15/1.23 - 1)= 149K。

WEBENCH 产生的输出高于预期。 我们对最近设计进行的测试证实了这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    你是对的。 这是一个错误。 您是否对 P2P 新产品感兴趣 TLV61047 ? 它价格低、效率高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shipeng、我将进行调查  TLV61047 但我只是想提一下 LMR62014的问题 、因为其他人可能也遇到了相同的问题。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 谢谢你。 我将在内部报告此情况。