This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010210:TIDA-010210

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1514347/tida-010210-tida-010210

器件型号:TIDA-010210

工具/软件:

尊敬的团队:

我需要 TIDA-010210 (11kW)的 MOSFET 功率损耗计算 Excel 表、因为现有的 MOSFET 功率损耗计算小于5kW。

如果有可用、请与我分享。

谢谢、

Divyaa  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Divyaa:  

    您能 介绍一下  您刚才讨论的现有 MOSFET 功率损耗计算表吗?  

    谢谢、

    Veda