This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5177:有关 Webench 的问题's 原理图

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5177

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1512572/lm5177-question-about-webench-s-schematic

器件型号:LM5177

工具/软件:

e2e.ti.com/.../WBDesign58.pdf

在此设计中、UVLO 寄存器( RENT、Renb)的值是否有效? 我认为 EN/UVLO 必须高于1.25V。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Junghoon、

    您是对的、这似乎是 LM5177 Webench 模型中的一个问题。

    感谢您突出显示这一点。 我会将此转发给 Webench 团队。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Junghoon、

     

    感谢您联系我们。 我们目前正在分析 Webench 模型、以确定其根本原因。 我们将随时更新此内容。

    此致、

    Umayal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Junghoon、

    我们已解决此问题。 我们将于明天(即2025年5月16日)发布量产更新。

    到2025年5月19日星期一、这些更新将反映在量产中。  

    如果发布时间表有任何变化、我们将随时向您发布。  

    感谢您的耐心和支持。  

    此致、
    Sateesh 是一个 G