This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP41134:PMP41134

Guru**** 2803255 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP41134

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1511624/pmp41134-pmp41134

器件型号:PMP41134

工具/软件:

你好

1. CLLLC-DAB 的效率优于 SR 或 DAB? (乍一看、它看起来像这样)

2.对于 uin=400V/Uout=48V/Pout=3kW 的双向直流/直流转换器、这种拓扑是否很好? (我们正在开始新设计)

3、您是否有一些技术论文,如设计过程、操作原理等?

4.你有控制的模拟模型吗? 只是为了帮助我正确设计。 我的电子邮件是: martin.supolik@a2b.sk

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Martin Šupolik ö m

    1.我认为效率取决于您所研究的应用和系统规格。 对于应用于 ESS 的 PMP41134设计、SR DAB 在反向操作(从低压侧到高压侧)时的效率优于 CLLLC。  

    2.新设计的增益范围是多少? 您的终端应用是什么? 您是否有过渡时间要求? 如果它仅在  UIN=400V/UOUT=48V/Pout=3kW 下运行、则 CLLLC 和 SR DAB 都是很好的拓扑

    3.我会将技术文档和模拟文件发送给您

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    输入电压范围为360VDC 至430VDC。输出电压范围为42-58VDC。 我们 没有严格的过渡时间。 应用是 ESS 的电源。 下一个应用 是充电器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SR DAB 可能是适合您的应用的理想拓扑