This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010216:Q19用途?

Guru**** 2924340 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1512550/tida-010216-q19-purpose

器件型号:TIDA-010216

工具/软件:

我不理解此原理图中 Q19的用途。 您能解释一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Don:

    连接充电器且充电器 FET 关断时、放电 FET 的栅极电压为负。  当 CHG 信号关闭时、Q19允许放电 FET 的栅极电压变为负值。  

    BRS

    KIAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    显而易见的。 谢谢!