This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP41117:添加有源 PFC 级以实现所需的 PF

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1513744/pmp41117-adding-active-pfc-stage-to-achieve-desired-pf

器件型号:PMP41117

工具/软件:

尊敬的团队:

对于我的客户设计电源来说、该设计很有趣、但它们需要98%以上的 PF。 请在下面找到相关要求。

您对如何实现有源 PFC 级有何建议?

  • 输入电压:85–265 VAC / 50–60 Hz
  • 输出:15V/4A
  • 功率因数:> 0.98

谢谢您、

Daniel Waleniak