This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP41037:关于 PMP41037的问题

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP41037, TIDA-010062

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1513506/pmp41037-question-about-pmp41037

器件型号:PMP41037
主题中讨论的其他器件: TIDA-010062

工具/软件:

尊敬的团队:

我的客户 Lango 拥有全新的电源盒、正在评估:PMP41037 (使用 GaN 和 C2000的1kW、800V 至12V 串行半桥双向 DCX 参考设计)
客户端已从 www.ti.com.cn/.../PMP41037下载了一些设计文件、但客户端仍需要以下信息:
1.模拟文件
2.原理图不完整、缺少 DSP 页
3.缺少设计指南文档
 我们是否会向客户提供这些材料?

此致

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    感谢您信任我们的参考设计。

    1、将我的 SHB 原理仿真放在下面。

    2、我们没有创建 DSP 板、但只创建了一个适配器板以 使用现有的 C2000 CCard。 因此、您需要参考 C2000控制卡的原理图;

    3、这是 LLC 设计的子集、仅在谐振频率下运行、因此 您可以参考 TIDA-010062中的 LLC 设计指南吗?

    e2e.ti.com/.../SHBLLC_5F00_openloop.zip