This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010216:关于 TIDA-010216电池管理系统

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1511248/tida-010216-about-tida-010216-battery-managment-system

器件型号:TIDA-010216

工具/软件:

您好:

TIDA-010216 BMS 的最大放电电流是多少?

谢谢你

Halil。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Halil、

    很抱歉晚才回复。 我在过去的两周里都出去了。

    最大放电电流设计为~20A。

    BRS

    KIAN