This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-050087:TPS6591605 EN/PB/VSENSE 问题

Guru**** 2892110 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65219, TPS6521905

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1512083/tida-050087-tps6591605-en-pb-vsense-questions

器件型号:TIDA-050087
主题中讨论的其他器件:TPS65219TPS6521905

工具/软件:

嘿、关于使用 tps65219为 i.MX93供电的 TI 解决方案。

我在电路板原理图中看到、您使用了 tps6521905用户可编程参数来配置 PMIC 以满足 IMX 要求。

但 EN/PB/VSENSE 直接连接到 IMX 的 PMIC_ON_REQ、无 PU 可进行 PMIC 的首次配置。

是如何对其进行编程的? 或者、您之前对它进行了编程(使用插座 EVM 或其他器件)、然后将它添加到 SOM 中?

需要 EN/PB/VSENSE 的 PU 只是因为在我第一次获得芯片时、它配置为 PB? Im 又问这个问题、因为在我的电路板上、我将使用用户可编程器件、但与您的解决方案相比、我的解决方案略有不同、为 IMX 供电(因此我需要首先将其编程为默认值、并且我无法订购 IMX PMIC 配置)、但我想将 PMIC_ON_REQ 连接到 EN/PB/VSENSE 引脚。 但是、当我对第一个配置进行编程时、我会如何处理我的第一个配置?此外、I2C 连接到 I2C 编程器件、并且在对第一个配置进行编程时、我会使用多路复用器将 i2c 总线切换到链接器(我看到您使用原型板接头的建议、我不喜欢使用接头)  

感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    我们已将 TPS6521940配置为 i.MX93设计。 您可以在下面的 TRM 中查看设置。

    https://www.ti.com/lit/pdf/slvud41

    TPS6521905 (用户可编程版本)禁用所有电源轨并在 PB 中配置为 EN/PB、因此当该引脚连接到 VSYS 时、PMIC 将在关闭状态下上电、禁用所有电源轨、这样用户可以在执行上电序列之前选择配置 PMIC。

    Sathish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我看到了 tps6521940、但正如我之前提到的、我更改了一些设计、因此我需要不同的配置。

    我的问题是如何将 PB/EN 引脚有效使用、因为我需要将其 PU 至 VSYS 进行第一个配置、但我想将其配置为 EN 并从 i.mx 连接到 PMIC_ON_REQ

    我想使用模拟开关、还是您有其他建议?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    您计划在量产电路板上执行此操作吗? 也可以先对器件进行编程、然后焊接到电路板上。

    在第一种情况下、您需要一个开关或一个0 Ω 电阻器。 器件配置为 EN 后、您可以移除 PU 至 VSYS。

    Sathish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、在量产板上。 是的、0欧姆是我们最不喜欢的选择、因为它需要进行编程、然后移除电阻器并在每个电路板上焊接不同的电阻器。

    您拥有的预配置器件如何? 我可以对它们进行哪些更改

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我可以将 EN/PB 连接到 FPGA、将 PU 连接到 VSYS、并将 PMIC_ON_REQ 连接到 FPGA。

    首先、FPGA GPIO 将处于高电平(如此才能配置 PMIC)、然后 FPGA 将 EN/PB 拉至低电平、直到 PMIC_ON_REQ 变为高电平。

    是否可以从 PMIC 中发出指示来确认它是否未配置以及何时配置?

    更好的做法是保持其状态、因为当它从 IMX 获得 PMIC_ON_REQ 时、PB 和 FPGA 会将其拉至低电平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    当 PB 更改为 EN 并且 PU 至 VSYS 时、器件将启用电源轨。 此外、编程后寄存器0x26中的位7设置为1。

    Sathish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、谢谢。

    此外、我认为我决定在配置后将其保持为 PB、并将其连接到 FPGA、当它从 IMX 接收到 PMIC_ON_REQ 时、该 FPGA 会将其拉至低电平

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这应该是可行的。 如果您有任何其他问题、请告诉我。