This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP23420:电感器电流检测滤波器设计

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP23420

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1512666/pmp23420-inductor-current-sense-filter-design

器件型号:PMP23420

工具/软件:

根据 PMP23420参考设计、在电感器分流电阻器上使用 RC 滤波器。 对于转换器(单相)的150kHz 开关频率、截止频率设置为接近319kHz。

让 fc 几乎是开关频率的两倍是好吗? 它能很好地衰减噪声吗?
为转换器的200kHz 开关频率设置足够的截止频率时、RC 滤波器设计的最佳经验法则是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    此处的截断频率设置为接近319kHz、以实现一个相位的转换器230kHz 的 Fsw (与第二个相位结合时总计460kHz)。 fc 设置为~1.5倍 fsw、可实现快速瞬态响应、同时仍提供少量的高频噪声滤波。

    通常、以这种方式使用 RC 滤波器的一条合理经验法则是 fsw 的1/10至1/2、具体取决于应用的敏感程度。 对于200kHz、如果将 Fc 设置为20kHz (1/10)、则会过滤掉大量噪声、但瞬态响应会更慢。 将 Fc 设置为100kHz (1/2)将提供稍少的滤波、但瞬态响应会稍快、但仍比 PMP23420中使用的默认值慢。 当然、根据最终应用的不同、可能还需要考虑其他因素。

    此致、

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于我的应用、按如下方式设置电感器电流滤波器:
    R= 330Ω、C = 1.5nF​⇒fc​≈322kHz (fc~1.5 x Fsw)、τ= 495ns、稳定时间~ 2.5 μ s
    它将电流信号的延迟降至最低 、并滤除大于300kHz 的开关噪声、还允许对200kHz 开关进行准确、快速的峰值检测!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    听起来您有筛选器计划。 使用较高 R 的唯一微小权衡是它可能会引入更多的噪声、但在设置中可能可以忽略不计。

    还有什么我可以帮助的吗?

    此致、

    Matthew