This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:FAN3122仿真模型与 PSpice for TI 的问题

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1511668/pspice-for-ti-fan3122-simulation-model-problem-with-pspice-for-ti

部件号:PSPICE-FOR-TI

工具/软件:

我目前正尝试通过导入 Onsemi 为 FAN3122/FAN3121栅极驱动器 IC 提供的 SPICE 模型文件来运行仿真。 我已经按照 文档 将 Onsemi 模型导入到 PSpice、并完成了文档中所述的所有操作。

这是我尝试仿真的原理图、您可以看到随附的.lib 文件和.olb 文件。 然而,在线 DRC 给出了关于 FAN3122的警告,但我不知道为什么是这样。



当我尝试在默认设置下运行400us 仿真时、我遇到了这个问题。



这是必要时的仿真文件:

e2e.ti.com/.../FAN312x-Test.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Berk:

    R&D 能够重现此问题。 我们会在他们弄清楚后通知您。

    谢谢、
    Jc.