This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP21513:方框图

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1512775/pmp21513-block-diagram

部件号:PMP21513

工具/软件:

您好、

我可以检查一下是否在哪里可以找到相关的功能方框图? 我只能看到不包含此类信息的设计文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ernest:  

    这是一种具有次级侧调节功能的非常简单的反激式设计。 反馈是通过和光耦合器实现的。 次级侧还有一个 LDO、用于提供另一个输出。

    希望这有所帮助。

    谢谢、

    Robert