This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PFCLLCSREVM034:24V/10A/240W

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1510401/pfcllcsrevm034-24v-10a-240w

部件号:PFCLLCSREVM034
主题中讨论的其他器件:TL431

工具/软件:

您好、
我正在设计 24V/10A/240W SMPS 对于工业应用、我目前面临着在整体设计流程方面的一些困惑。

具体而言、我想了解:

  1. 在"功率因数校正(PFC)"部分之后、需要执行哪些正确步骤?

  2. LLC 级在该拓扑中的确切用途和作用是什么?

  3. 任何人都可以提供合适的方框图 EMI 性能怎么样呢?

我的目标是打造一个适用于严苛环境下持续运行的稳健高效设计。

如有任何指导或参考、将不胜感激。
提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suman:

    1. PFC 级基本上是一个升压转换器、它会产生400VDC 总线、后跟一个隔离式转换级。

    2. LLC 是一种非常高效的隔离式电源转换拓扑。 下面是一个参考设计、可满足您的确切要求 PMP40281。 这使用的是较旧的 LLC、我建议查看较新的 LLC UCC25661。  

    对于240W 设计、我推荐 UCC28056 作为 PFC、然后是 UCC256612。 这是一个基于 LLC 级的 WEBENCH 设计。

    希望这能回答您的问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://www.ti.com/lit/ug/sluuc46/sluuc46.pdf?ts = 1746447534290&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FPFCLLCSREVM034   

    我更喜欢此数据表。但它提供了12V 输出、因为我需要24V/10A/240W.ca、您建议吗? 这样我就能获得所需的输出。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suman:

    若要将输出电压从12V 调节到24V、最好使用在线 Excel 计算器。  

    只需升高电压即可简单、因为您只需设置 TL431的分压器即可支持24Vout。 将 R24更改为310kΩ 即可实现这一点。 但是、这会使为 IC 供电的辅助绕组电源上的电压加倍。 如果不钳制该电压、您将看到过压保护(OVP)故障、控制器将关断。 如果使用齐纳二极管钳制它、则会影响效率、并且会失去输出 OVP 功能。  

    因此、您需要修改变压器。 Excel 计算器工具将提供与磁性元件公司合作来优化绕组所需的参数。  

    希望这有助于您快速入门。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎您!