This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP41115:备选器件

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1512953/pmp41115-alternative-parts

器件型号:PMP41115

工具/软件:

您好、

某些组件无法供应或缺货。 您能否确认以下产品是引脚对引脚兼容的替代产品:

BOM 器件                   代答          注释

TPS26750RSMR

 -

TPS26750SRSMR

TPSM365R6RDNR  -
TPSM365R3RDNR

 

TPSM365R3RDNR

 具有300 mA 的 IO、但是我可以找到的唯一可用替代项。

谢谢、此致、

Radko  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,我认为它是可以使用300mA 的情况下,你只是做一个只能供电的应用程序.

    BR

    最大值