This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR16010:导出到 CadSoft Eagle 失败

Guru**** 2914610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1512041/lmr16010-failed-export-to-cadsoft-eagle

器件型号:LMR16010

工具/软件:

您好、我尝试通过 CadSoft Eagle Option 导出我的设计、等待几分钟后收到导出失败的消息。

这是我的设计:

webench.ti.com/.../10

我尝试了 Chrome、Edge 和 Firefox、错误仍然存在。 我还尝试了其他导出选项、组件和设计、但它们也不起作用。  

我希望我能找到一个解决方案。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor、

    我可以确认以下几点。 我将与 Webench 团队合作、了解如何解决该问题。 目前、您需要自行生成原理图和布局。 建议遵循数据表中的指南。  

    谢谢、

    Richard