This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP22650:基于 GaN 的平面磁性解决方案

Guru**** 2923240 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP21582, PMP22650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1515466/pmp22650-gan-based-solution-with-planar-magnetic

部件号:PMP22650
主题中讨论的其他器件:PMP21582

工具/软件:

大家好、E2E 专家:

你好。

我们将转向使用 平面磁性元件实现基于 GaN 的设计、以实现更紧凑的解决方案。 您能否推荐符合此方法和前面提到的要求的任何合适、紧凑的参考设计或元件?

电源要求

  • 输入电压:  100V–260V 交流

  • 输出电压:  35V 直流

  • 输出功率:  200W (灵活)

  • 效率:  负载为50–70%时~90%

  • 隔离:  必需

  • 保护特性:  输入侧安全保险丝、ESD 和防触电保护


变压器设计参数

  • 磁化电感(Lm):  > 200 µH、高达1.2mH

  • 匝数比(n):  定制单个电路。 我们更喜欢支持110V 和240V 交流输入的推荐电路或模块。 完整电路的总成本也是一个考虑因素。


开关和谐振特性

  • 谐振频率(fr):  100kHz

  • 开关频率范围:

    • 最大值(fsmax):  ~150kHz

    • 最小值(fsmin):  ~70kHz

  • 谐振电感(Lr):  120 µH


所需额外经费

  • 零电压开关(ZVS)

  • LLC 谐振拓扑

  • 功率因数校正(PFC)

Rgerads、

公务员制度委员会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI CSC:

    PMP22650是一款电压更高的400V、功率更高的6kW 参考设计。 这与客户的规格无关。 在我们的参考设计产品系列中、我可以看到最接近的解决方案是 PMP21582 (但是、它不使用符合汽车标准的器件)。 因此、我建议客户先查看此解决方案 或开始设计。 请注意、它在客户的频率范围内满足他们的效率要求、而不需要 GaN (他们提到、他们会关注成本)。