This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00792:低电池电量条件下 SOC 突然下降- 10S2P 电池包

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ78350-R1, BQ76200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1517650/tida-00792-sudden-soc-drop-in-low-battery-condition-10s2p-pack-case

器件型号:TIDA-00792
主题:BQSTUDIO 中讨论的其他器件

工具/软件:

我们收到了重要客户关于一个关键问题的更多反馈。 据报告、在电池电量低的情况下、/shuting/下的 SOC 值突然从约20%下降到3%。

 

当我们调查这个问题时、我们重现了以下场景:在我们的10S2P 电池组上、当 SOC 为0%时、我们以5A 电流为电池组充电3分钟。 在 SOC 为3%时、我们立即通过 Bqstudio 触发关断。 再次唤醒电池组后、我们观察到 SOC 水平为14%。 测量仪表参数与附件相同。

 /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/234/VS_5F00_IF04_5F00_BTS12R3_5F00_12R3102_2D00_BKCG50_2D00_BCV03.gg.csv

SOC 变化的另一个示例如下、

 

您是否有任何参数建议或改进、我们可以运用这些建议或改进来解决此问题?

 

BQ78350-R1

-BQ76940

BQ76200

-电芯21700、5Ah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    链路状态 电池1
    初始状态

    Soc:%0

    REM 帽:0mA

    以2A 电流充电(1小时)

    SoC:%22

    REM 电容:1999mA

    关断后、在5分钟内唤醒

    SOC:%32

    REM 电容:2957 mA

    关断后、 在1小时内唤醒

    SOC:%32

    REM 电容:2913 mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Umit、

    问题已分配、并将尽快跟进。

    谢谢您、
    Alan