This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP20873:PMP20873固件

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP20873, UCD3138FW-PFC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1514923/pmp20873-pmp20873-firmware

部件号:PMP20873
主题中讨论的其他器件: UCD3138FW-PFC

工具/软件:

您好 Champ、

我的客户想要申请 PMP20873固件、用作算法参考。  

我只找到 UCD3138FW-PFC SDK、如下所示。 这是正确的吗? 如果没有、您能和  我分享 PMP20873吗? 非常感谢!

BR、

Fengyu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fengyu、

    我们将离线与您联系。

    此致、

    Ning