This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5169:LM5169 PS SPICE 仿真

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5169

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1517671/lm5169-lm5169-ps-spice-simulation

器件型号:LM5169

工具/软件:

我收到了一个加密的 TI 文件、供 LM5169模型用于 PSpice 仿真。 然而,我发现这个模型需要版本17.4或更高版本才能正常工作。 通过 TI 电子邮件链接获得的 PSpice 可执行文件的版本为17.2、当前的 OrCAD Capture 也是17.2。 如何获取版本17.4?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arjun、  

    建议联系 Orcad 以获取最新版本。

    谢谢。

    David。