This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-050047:通过 TPS25751 PD 控制器使用 USB2数据

Guru**** 2923960 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-050047, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1516884/tida-050047-use-usb2-data-with-tps25751-pd-controller

器件型号:TIDA-050047
主题中讨论的其他器件: TPS25751

工具/软件:

我正在进行类似于 TIDA-050047的设计、但使用 TPS25751。

我也想使用 USB 进行数据传输、但我只需要使用 USB2作为微控制器。

对于如何连接 USBP/USBN 线路以及在这种情况下如何使用其余 GPIO、我有点困惑。

是否有任何应用手册/参考设计解决了这一问题?

谢谢、

Uri