This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28750:咨询:使用 UCC28750 IC 设计 SMPS 的可行性

Guru**** 2928900 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28750, UCC28742, UCC28730, PMP41063

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1515627/ucc28750-inquiry-feasibility-of-designing-an-smps-using-the-ucc28750-ic

器件型号:UCC28750
Thread 中讨论的其他器件: UCC28742UCC28730PMP41063

工具/软件:

您好:

正在考虑使用 UCC28750控制器 IC 来设计 SMPS (开关模式电源)、并确认其是否可行。

IC 必须包含保护(OVP)保护(OCP)。 根据数据表、支持 OVP。 但是、似乎并未明确包含 OCP、提到过功率保护(OPP)。 确认 OPP 是否可以这种情况下有效地起到保护作用。

预期 SMPS 的规格如下:

  • 输入电压 200V1000V DC

  • 输出功率

    • 24V/200W

    • 15V/30W

    • -15V/30W

    • 5V/30W

  • 燃油效率更高 80%更高

在此设计中、24V 输出输出、15V、-15V5V 输出隔离配置输出结构的一部分。

根据上述条件、告知 UCC28750 IC 是否适用于 SMPS 设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Minseong、

    UCC28750只能通过 CS (电流检测)引脚限制初级侧的总电流。 因此、根据设计的整体效率、您需要设置初级侧电流限制以确保可以支持全功率。

    话虽如此、~290W 对于任何反激式拓扑都是一个不容忽视的问题。  您是否考虑过 LLC 等更高效的拓扑? 这是一种谐振拓扑、可轻松支持此功率范围。 我们的新款器件 UCC25661。  

    希望这能回答您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    但是、由于系统要求、拓扑必须反激式转换器
    鉴于限制、您能否确认是否存在 UCC28750 仍然这种设计的可行选择?
    如果没有、您能推荐适合的替代控制器 IC 吗 反激式转换器 CAN SIC件。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Minseong、

    如果您想采用反激式拓扑、最好选择我们的 UCC28782。 这是一种零电压开关有源钳位反激式拓扑。 如果您需要更简单的控制器、 UCC28742 可以满足您的需求。 这是一款谷底开关控制器、因此其效率会比 UCC28750高一些。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    UCC28742包括保护(OVP)保护(OCP)。

    但是、问:
    IC 是否仍然适用于200V1000V 的宽输入电压范围大约300W 的高输出功率下使用?

    此外、如此高的功率级别下运行 IC 时、应考虑哪些权衡因素?

    最后、您能否分享 UCC28742用于功率应用的任何应用手册或实际参考设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Minseong、

    目前、我们没有适用于300W 的宽输入电压、高功率反激式参考设计 。但是、我们确实使用了 PMP41063、这是基于 UCC28730的300-1000VIn 48W 参考设计(这是一款超低待机功耗 PSR 控制器)的示例。  

    我们拥有的超高功率参考设计是 PMP23224参考 设计、其支持高达220W 的功率。

    权衡因素与控制器无关、而是与功率级中元件所受的应力有关。 这会影响变压器、电源开关和钳位电路的尺寸。 随着功率的增大、这些尺寸和成本往往会迅速增加、因此我们通常会推荐更高效的拓扑、

    希望这能回答您的问题。