Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00195
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-00195 主题中讨论的其他器件: LAUNCHXL-F28027
工具/软件:
您好团队:
我想尝试根据您的示例设计 TIDA-00195构建充电/放电电流为300A 的磷酸铁锂电池测试仪(充电器/放电器)。 12V/125A 是输入电源。 在此输入电压和电流下、测试仪将仅维修单节电池(3.65 V/304 A)。 目标是对 BMS 控制下的每个电芯进行格式化、然后再将其添加到电池的整体成分中。 我能否将输入电压从1100降至12伏、但仍可将其用作工作电压而不是24伏? 是否也需要专用芯片、或者是否可以对 Piccolo LaunchPad LAUNCHXL-F28027进行编程以用作充电器?
此致、
Tsvetan Ginin