This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010269:关于由 TIDA-010269供电的电路板

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010269

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1516377/tida-010269-regarding-the-board-being-powered-by-tida-010269

器件型号:TIDA-010269

工具/软件:

由 TIDA-010269供电的电路板的设计文件是否可供公众使用?如果是、请提供该产品的链接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Anshuman

    感谢您与我们联系并对 TI 产品和解决方案感兴趣。

    对于您的问题、由 TIDA-010269提供支持的电路板需要在客户和 TI 之间签名一个 NDA。 请联系您的 FAE 以签署 NDA。 然后他/她将与您分享主板的原理图、PCB 布局文件...。 如果您需要进一步的支持、请随时告诉我们。 谢谢。

    此致、

    Bill Xu