This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01505:适用于15V 至150V 输入的反激式参考设计

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1516335/tida-01505-flyback-reference-design-for-15-150v-input

器件型号:TIDA-01505

工具/软件:

您好:

我们希望为我们的应用设计一个隔离型反激式电源。 输入电压将介于15V 和150V 之间、输出将为12V、输出电流为4–5A。 考虑使用现成的变压器。

您能否推荐满足这些要求的合适 IC 和参考设计?

如果电压范围太宽而无法应用、我们可能会为低电压范围和高电压范围提供两种型号。

此致、

Egemen