This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546D24S:PSpice for TI 仿真帮助

Guru**** 2923400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS546D24A, TPS546D24S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1512710/tps546d24s-pspice-for-ti-simulation-help

器件型号:TPS546D24S
主题中讨论的其他器件:TPS546D24A

工具/软件:

您好:

我在 PSpice for TI 中对 TPS546D24A 的两相设计进行仿真时遇到困难。 我们在设计中使用三相 TPS546D24S、但鉴于没有 Spice 模型、我们将改用两相"A"型号进行仿真。

设置瞬态仿真时需要帮助。  我认为我存在原理图或初始条件 错误。 是否可以查看 PSpice 原理图并在正确对器件进行仿真时提供帮助?

另外、我使用了 TI PSpice 模型电路作为起点、并对其进行了修改、以便尽可能匹配我们的设计。 如果我从空白工程开始、我永远无法获得仿真结果。  e2e.ti.com/.../0.8V_5F00_Vout_5F00_Schematic.pdf

谢谢、

Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、  

    您使用 TPS546D24A 选择了正确的模型。 由于不包含 PMBus 接口、因此 TPS546D24A 和 TPS546D24S 型号相同。

    您正在运行什么样的仿真? 您共享的文件看起来像一个稳态分析。 我在没有更改模型的情况下对我的 PSPICE for TI 进行了一个快速测试、结果得到了成功。 它产生了以下输出。 您是否能够做到这一点?

    谢谢您、
    Tomoya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试实现最大阶跃电流为10A 的瞬态响应。 我能够成功运行初始模型电路。 我 的原理图无法获得准确的结果。 Vout 绝不会高于0V。  

    对10A 阶跃电流的稳态瞬态响应进行建模的理想方法是什么? 我是否应该使用电流源而不是电阻器?  

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、  

    请使用电流源而不是电阻器。 下面是一张关于在 PSPICE 中设置电流源的幻灯片:

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/234/Pspice-load-transient.pptx

    谢谢您、
    Tomoya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    按照 PowerPoint 中所示的方式放置电流源时、会得到负输出电压。 如果进行反转、则输出电压为正。 我有什么问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    您能给我发送最新的 PSPICE 文件吗? 我想看看是否可以运行它、并了解需要进行哪些更改才能使其正常工作。

    您可以在此处共享或通过电子邮件发送给我 、地址为 t-ide@ti.com

    谢谢您、
    Tomoya