This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7H5005-SEP:PSpice 错误

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7H5005-SEP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1524106/tps7h5005-sep-pspice-error

器件型号:TPS7H5005-SEP

工具/软件:

您好、

我使用的是与器件 TPS7H5005-SEP 相关的 pspice 仿真模型、出现了我不熟悉的错误。 我想知道是否有人可以引导我朝着正确的方向,这个错误意味着什么和可能的解决方案。  下面附加了错误

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kamden:

    这可能是收敛误差。 您能否尝试使用TPS7H5001-SP 模型运行仿真 、并告诉我这样是否解决了问题? 这些器件在功能上等效、但 TPS7H5001模型包含错误修复、这在这种情况下可能会有所帮助。  

    如果这样无法解决问题、您能否使用 Archive Project 函数创建要发送调试的项目 zip 文件?

    谢谢、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 这似乎解决了趋同问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒! 很高兴听到这个消息。