This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00449:使用 BQ76930设计8节串联电池组、其中两节串联以供使用

Guru**** 2563440 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76930, TIDA-00449, BQ76972, BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1522558/tida-00449-design-an-8-series-battery-pack-using-bq76930-with-two-batteries-connected-in-series-for-use

器件型号:TIDA-00449
主题中讨论的其他器件:BQ76930BQ76972、BQ76952

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

、、我想为25.6V20Ah 电池模块设计一个 BMS、我想使用 MCU+BQ76930 μ H、但两节电池(25.6V20AH)可以串联至51.2V20Ah。 我想知道 TIDA-00449是否满足该要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    TIDA-00449使用可支持多达10节电芯(36V)的 BQ76930、在您的应用中、您需要2个 BQ76930、或者您可以使用支持16节电芯的 BQ76952/BQ76972、这希望对您有所帮助。

    此致、

    雅辉市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不需要一个16芯电池模块、我需要一个8S 电池模块、但可以串联两个电池模块。