This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM33625:SPICE 模型申请

Guru**** 2680875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM33625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1514949/tpsm33625-spice-model-requisition

器件型号:TPSM33625

工具/软件:

您好团队:

美好的一天!!

我们想使用来模拟降压转换器 TPSM33625 IC。 我们从德州仪器(TI)官方网站获得了 PSpice 模型。 但是、当尝试将模型导入时 测量功能 仿真工具、我们将收到" 无效设备 "错误。

查看模型文件后、我们发现就是这样 加密 这会阻止 TINA 识别和仿真它。 TINA 不支持加密的 PSpice 库、因此我们无法继续进行仿真。

请告知我们如何解决此问题、或者为 TPSM33625提供未加密或 TINA 兼容模型?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashok:

    我将与我的团队讨论、并很快就 SPICE 模型问题回复您。

    谢谢、

    Dino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashok:

    很遗憾、我们没有可以共享的未加密模型。

    谢谢、

    Dino