This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5156:无法在 Orcad Capture X 中打开.dsn

Guru**** 2472240 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5156, LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1521947/lm5156-unable-to-open-dsn-in-orcad-capture-x

器件型号:LM5156
Thread 中讨论的其他器件: LM5170

工具/软件:

您好、

我已从 LM5156页面下载 PSpice 文件、但无法在 Orcad Capture 中打开.dsn/.opj 文件。 我收到以下错误:"错误(ORCAP-1653):无法加载文件"

如果这很重要、我现在是24.1 S003。 有什么技巧吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 AEI:  

    感谢您使用 e2e 论坛。

    您能否交叉检查一下是否研究了下面提到的项目
    -您在打开文件之前解压缩文件了吗?
    -您可以打开除.dsn 文件以外的其他文件,或文件不工作?
    -如果您下载不同的 PSpice 模型,该文件是否也会失败,或者只是 LM5156模型?

    此致、

    Mounika.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    -是的,我在尝试打开.dsn 之前解压缩文件夹。

    -我无法打开.OLB/.DSN/.OPJ、但我可以在 Orcad 中打开.LIB、但这些只是文本文件否?

    -我刚刚下载并打开的.DSN 的 LM5170 PSpice 瞬态模型刚刚好。

    //谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 AEI:

    我使用的是2023年版本23.1-2023
    这里的模型工作正常

    客户使用24.1-2024
    请联系 Orcard 团队在此处为您提供帮助。

    此致、

    Mounika.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我联系了当地的 Cadence 分销商、他们确认许可存在问题。 显然、您只能使用 OrCAD X 专业许可证在仿真中拥有250台设备。

    感谢您的帮助。