This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010955:错误的电弧故障检测、实时预览无可见标志

Guru**** 2542020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1522842/tida-010955-false-arc-fault-detection-and-no-visible-signs-with-the-live-preview

器件型号:TIDA-010955

工具/软件:

您好、

我正在尝试使电弧故障检测正常工作。 当我在模型编写器界面中启动实时预览时、即使与 CTS 没有任何连接、我似乎也能检测到电弧。 另外、我在图中看不到任何内容、按钮中会显示"开始预览"。  当在调试器模式下在 CCS 中查找时、result.buf0[0]=负整数。

此致、

Cemil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cemil、

    您能分享一个模型编写器页面的屏幕截图吗?
    您在"样品"框中输入了什么编号? 1024表示 点。 因为使用1024个样本来做出一个决策。
    我建议至少使用102400个样本、这意味着 NN 会做出100个决策。

    此致、

    Andreas