This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 仿真器配置不包括在 CCS10版本中?

Guru**** 2915310 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1520983/simulator-configuration-are-not-included-into-the-ccs10-version

部件号:CCSTUDIO

工具/软件:

您好团队:


两个设置 VectorCAST CCS10 (根据项目要求) 通信 Code Composer Studio 编译器
在通过 VectorCAST 提供的批处理脚本和配置 ccxml 文件获取 CCS SW 安装目录中的模拟器文件夹路径的过程中、
正如我们观察到的、版本6中不再包含模拟器。因此、通过脚本、我们无法在 ccs10软件中找到模拟器、也无法成功构建环境。
我们尝试了 CCS5、因此能够成功构建 env。 有没有其他方法可以获取 CCS10的模拟器配置软件包?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    Unknown 说:
    是否有其他方法可以获取 CCS10的模拟器配置软件包?

    编号 CCSv5.5是支持任何仿真器的最后一个版本。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CCSv5.5仿真器配置将支持 CCS10?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CCSv5.5仿真器配置将支持 CCS10?

    编号 它不会。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我们要在 SW 模拟器中进行测试、将会采用什么解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那么、如果我们要在 SW 模拟器中进行测试、该解决方案将是什么?

    CCS 不提供仿真器解决方案。 根据目标、可能存在其他一些第三方解决方案? 我知道 IAR EW 支持 MSP430仿真器。

    在任何情况下、CCS 都依赖硬件目标进行调试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。

    但我是否可以知道 CCS 停止包含版本6中的仿真器的原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    但我可否知道 CCS 为何停止包含版本6中的仿真器?

    两个主要因素-需求和资源。 这时,文龙的手机响了。